灵心开发者榜单规则详情

灵心开发者榜单规则详情

你能获得什么

平台将根据在创作类任务中获得的积分,设立排行榜,根据排名给予现金激励!

*什么是是创作类任务:即每日任务-创作和创作者贡献两类任务

榜单排名规则:符合加入条件后,依照用户的创作类任务在本月获得的积分加和降序排序

类型任务/项目积分限频/条件日上限说明/预期效果
每日任务
——创作
发布智能体模板(核心配置)15/次2 次/天30鼓励基础模板供给
发布智能体模板(附带资源)20/次2 次/天40引导模板绑定资源,提升内容完整度
发布独立资源(技能包/知识库)8/次2 次/天16强化技能包/知识库生态,突出差异化
创作者贡献
内容被有效使用5/次使用者 ID ≠ 创作者 ID单内容单日 ≤50优质创作者持续被动收益
内容被收藏1/次单内容单日 ≤50强化收藏对创作者的激励价值
内容被点赞1/次单内容单日 ≤50强化点赞对创作者的激励价值

创作指引(如何创作一个好作品)

如何创作高激励的智能体作品?

真实有用:从日常的生活、学习和工作中找灵感,聚焦真实需求,解决具体问题

交互好用:配置完整的提示词和和知识库,给予智能体充分的上下文,让互动体验自然连贯

部署可用:兼顾真实使用场景和实际运行条件,做好对话调试,让作品功能完整、表现稳定

灵活多用:抓住同类任务的共同需求,让作品适配不同用户,在更多场景中持续使用

加入条件

进入榜单(准入规则):

  • 当月获得创作类任务积分数达到10;
  • 在社区内至少有过一个发布作品。

获得现金奖励:

  • 本月创作类任务积分数不少于100分
  • 至少有10名去重用户产生有效使用;
  • 通过平台风控和人工复核。

榜单周期及激励金额

本活动为月度开发者激励榜单,以自然月为活动时间单位,用户应及时关注活动页面,按照页面提示及时操作,如因用户原因未能及时兑换的,视为用户自愿放弃该收益。

平台将在结果公布后通过站内信或邮件等方式至少提醒3次,若用户在第三次提醒后7日内仍未操作,视为放弃。

现金奖励发放说明

1. 榜单结果将于自然月结束后一周内予以公示。现金激励提现须先完成实名认证,活动中所获全部现金奖励均为税前金额,提现时平台将依照相关税法规定代扣代缴个人所得税及相关税费,具体扣税金额以提现页面提示为准。

2.榜单结果公布后,获奖用户须按照平台相关指引完成实名认证并填写银行卡等必要信息,平台将据此统一安排奖金发放,如有疑问,可通过【问题反馈邮箱】反馈。在奖金实际到账之前,请勿擅自不要变更您已提交的提现渠道信息,包括但不限于解绑提现银行卡或注销账号/账户等,否则可能导致奖金发放失败。

3. 用户须按照提现页面指引完成实名认证、添加银行卡、用户授权等操作,并按要求提供相关信息或绑定账户后,方可获得奖金

  • 若因用户未在活动页面进行必要操作、银行卡功能不支持、提现前与平台账号解除关联、银行卡状态异常等用户自身原因导致奖金无法发放的,视为用户自愿放弃获奖权利,平台不承担任何责任。
  • 用户确认提现后,应仔细核对所绑定的收款账号/账户信息。如因用户选定或填写错误导致收款人或收款账号有误的,平台不承担任何责任。

4. 为保障用户账号安全,在奖金发放过程中,平台有权对单账号可绑定的收款账户数量进行限制,并适时采取提高安全验证标准等措施(包括但不限于短信验证码验证)。若用户未能通过该等安全验证,将无法获得奖金,相关后果由用户自行承担,平台不承担任何责任。

注意事项

  1. 本平台鼓励原创内容,用户应当保证在参与本活动时发布的作品或其他内容均为本人原创。本平台有权要求用户提供完整的内容权属证明。如发现用户发布的内容为搬运、抄袭等非原创内容,本平台有权下线相应内容,并取消该用户参与活动的资格、取消奖励或追回奖励,或按本活动规则对其进行处罚。
  2. 参与活动的内容不得存在以下情形:
  • 违反国家法律法规、政策规章、平台规范及公序良俗;
  • 侵犯任何第三方的知识产权、肖像权、名誉权等其他合法权益;
  • 含有色情低俗擦边球、标题党、封面党的内容;
  • 违反本平台用户协议及其他平台规则的行为;
  • 通过不正当地解读活动规则、故意刷量等行为以获取活动相关奖励;
  • 含有通过夸大收益和好处、展示和诱导其他用户模仿学习以骗取点击和互动的内容。

上述行为一经发现,本平台有权采取降低/取消活动奖励、撤销活动资格、限制登录、封禁账号、限制再次注册使用等措施,亦有权收回用户已领取的奖励、追讨已提现的金额,并保留追究该用户责任的权利。

  1. 排行榜排名及积分数等指标以本平台统计的数据为准。
  2. 用户不得:
  • 通过不正当解读活动规则、故意刷量等行为获取活动奖励;
  • 自行或通过公开发布网络信息委托、邀请他人等任何方式刷取或增加活动统计数据,以达到完成任务的目的。

如用户通过前述方式参与活动,属于以违规手段参与活动且影响活动统计数据,本平台有权不予统计该等数据、不予发放奖励或收回已发放奖励,并保留追究法律责任的权利。因前述违规行为所产生的任何费用,均由用户自行承担,本平台不对用户的经济损失承担任何责任。

  1. 为宣传推广本活动及本平台之必要目的,用户参与本活动即视为授予本平台一项全球范围内、不可撤销、非独占的、免许可费的许可,允许平台在活动期间及活动结束后两年内,将用户为参与本活动而发布于社区的作品,以截图、片段、缩略图或完整作品等形式,用于活动官方页面展示、获奖公示、平台内推荐以及本平台官方社交媒体账号(包括但不限于微信公众号、微博、抖音等)的宣传报道。如平台拟对产品进行实质性改编或授权非关联第三方进行商业化使用的,平台将另行取得用户同意。
  2. 用户应通过本平台认可的方式参与活动。
  • 未经本平台事先书面许可,用户因参与本平台活动所取得的任何权利或奖励均不得转让。
  • 任何人或第三方以本活动或本平台的名义宣称或从事类似活动,或通过恶意发放、转让奖励、恶意通知中奖、领取奖励、欺诈、博彩等造成用户损失,或从事违法或违规行为的,本平台不承担任何法律责任。
  1. 用户通过本活动获得收益或奖励的,本平台依法可能需要为该用户代扣代缴税款或办理纳税申报。为履行上述法定义务,本平台需依照税务机关实际要求,收集并提供用户的实名信息、收益金额等涉税信息和资料。
  • 如用户未提供信息或提供错误信息,可能导致本平台无法办理纳税申报或纳税申报错误。在此情形下,用户应自行申报纳税,因此产生的一切不利后果由用户自行承担。
  1. 用户应严格遵守法律法规,不得以贿赂或其他不正当手段谋取利益,并承诺与平台不存在任何利益冲突。若平台发现用户存在疑似违规行为,有权对相关情况进行核查。
  2. 用户不得采取任何不正当作弊或贿赂的违规手段参与活动,一经发现,本平台有权采取限制或取消用户参与活动的资格、减少活动任务或奖励、不予发放或取消奖励、追讨用户已领取的奖励(或同等价值的现金)。同时,本平台有权对违规用户采取限制登录、封禁账号、限制提现等措施,并保留追究用户其他法律责任的权利。因用户违规行为所造成的一切损失,均由用户自行承担,本平台不承担任何赔偿或补偿责任。违规手段包括但不仅限于:
  • 通过不正当手段参与活动。例如使用非官方客户端、模拟器、插件、群控工具、软件外挂、物理外挂等违规工具参与活动,与其他用户串通采取不正当手段谋取活动奖励等;
  • 扰乱活动秩序。例如使用多个账号参与活动,修改个人位置信息,篡改设备数据,买卖账号,买卖活动权益,买卖领奖资格等;
  • 干扰本平台正常运营。例如批量注册账号,违规使用账号,使用有作弊嫌疑的手机号或第三方平台账号,采用技术手段或机器操作行为对本平台进行干扰、破坏、修改或施加其他影响;
  • 利用活动进行违法犯罪。例如利用活动洗钱、套现、诈骗,或开展其他违反国家法律法规的活动;
  • 有作弊风险的操作行为。例如使用高危作弊嫌疑的手机号、恢复手机出厂设置、重装新系统等类似操作;
  • 未经本平台书面同意,使用与本平台相关的品牌、logo对外宣传推广或宣称与本平台有特殊合作关系,或对本平台实际情况、用户使用平台或发布作品后的可得利益等作出虚假或引人误解的宣传或承诺(包括但不限于:使用第三方名称、字号、品牌、logo等商业标识进行宣传或擅自向用户做出未经本平台书面认可的承诺);
  • 其他违反法律法规,违背诚实信用原则,违反活动规则,或本平台认定的不正当手段。
  1. 具有以下情形之一的,视为同一用户
    (1)使用同一账号、同一手机号、同一实名信息、同一设备、同一提现账户、同一支付账户、同一收货地址的;
    (2)与前述信息存在相同或相似特征的;
    (3)可通过特定标记形成关联的;
    (4)本平台有合理理由认为存在关联的。
    1. 具备上述任意一项或数项情形的,即可认定为同一用户。
  • 对于同一用户,本平台有权限制其参与活动及获得奖励;对已发放的奖励,本平台有权采取限制提现、收回奖励等措施。
  • 用户注销后使用同一手机号重新注册或使用同一实名信息完成实名认证,视为同一用户,本平台有权参照上条对用户采取相应限制措施。。
  • 对于反复使用同一手机号注册或使用同一实名信息完成实名认证的用户,本平台有权采取限制注册的措施。
  1. 如用户对平台风控判定结果存在异议,可在收到处理通知后3个工作日内,通过【问题反馈邮箱】提交书面申诉材料。平台将在收到申诉后5个工作日内启动人工复核,并以书面形式回复复核结论。
  2. 如因以下原因导致活动不能正常举办、用户无法参与或参与失败、活动奖励发放错误等,本平台有权暂停或取消活动,且不承担任何法律责任或不利后果:
  • 不可抗力和情势变更,包括但不限于自然灾害,有权机关的政策要求,政府机关指令,重大疫情影响等不能预见、不可避免、不能克服的情况,或其他客观情况变更导致活动无法正常进行的情况;
  • 本平台发生技术故障,活动受到不正当技术手段干扰、破坏、篡改或被施加其他影响,第三方平台限制本平台或活动,或其他导致活动的正常秩序受到干扰的情况;
  • 用户所在地区网络故障、支付平台故障、电信运营商故障等非平台所能控制的情况。
  1. 若由于用户自身原因,包括但不限于参与方式不符合活动规则、未按活动规则要求提供收件地址(如涉及)、操作不当造成产品功能故障等导致无法实际享有奖励的,视为用户自愿放弃奖励,本平台不承担任何补偿责任
  2. 本平台《用户协议》《隐私条款》《灵心社区公约》(统称为“前述协议”)同样适用于活动,本活动规则及相关条款与前述协议相冲突的,以本活动规则及相关条款为准。活动规则及相关条款未约定的内容,仍以前述协议为准。
  3. 在法律法规允许的范围内,本平台有权对活动规则进行变动或调整,相关变动或调整将会公布在活动规则页面上予以公告。若平台对活动规则(包括但不限于入围门槛、奖励金额、有效使用定义等)作出实质性调整,该调整仅适用于调整生效后新产生的积分或数据,调整生效前已累计的积分及数据仍按原规则执行。
  4. 本活动仅面向中国大陆地区年满18周岁并持有中国大陆有效收款账户的用户。如用户未满18周岁,请勿参与本活动。