二次开发边界说明【重要】【必读】
二次开发边界说明【重要】【必读】
Section titled “二次开发边界说明【重要】【必读】”基于远征 A2 机器人进行二次开发时,需要遵循以下边界:
- 截止 V1.2 版本,通过 AimDK 提供的接口不支持自行开发运动控制等底层功能,仅支持使用 AimDK 提供的运控上层接口及其他模块接口进行二次开发。如因科研等用途需要自行开发运控程序,请联系相应商务详谈。注意如若替换运动控制程序,则机器人所有自带的运动相关功能将不可用,请谨慎考虑,且因此造成的摔机和损坏等情形不在保修范围内。
- 不允许在 x86 工控机上部署二次开发程序,以避免对 x86 上的运控等关键程序造成调度或资源方面的干扰,二次开发程序仅支持部署在 ORIN 开发板或三方开发版上
- 不得修改 ORIN 上的系统环境,部署二开程序请使用 python 虚拟环境或 docker 容器
- 不得随意修改系统配置和内置软件算法配置等,例如 dds 配置文件和 kernel settings 以及内置软件算法配置等,如因开发调试需要对其进行了修改(不建议),机器人请务必带保护使用,不允许在生产环境中使用修改后的配置,报告问题时请一并告知相应修改
因违反以上边界造成的机器人软硬件损坏以及接口调用失败,智元侧不提供支持保障。