Environment FAQ
Environment FAQ
Section titled “Environment FAQ”aimde 开发环境需要多少硬盘空间?
Section titled “aimde 开发环境需要多少硬盘空间?”aimde 镜像大小约为 66GB,考虑到安装过程中的临时文件和后续开发所需空间,建议保留 70GB 以上的可用磁盘空间。
docker 命令需要 sudo 才能执行
Section titled “docker 命令需要 sudo 才能执行”普通用户执行失败
Section titled “普通用户执行失败” $ docker ps permission denied while trying to connect to the Docker daemon socket at unix:///var/run/docker.sock
# 使用 sudo 可以成功执行 $ sudo docker ps CONTAINER ID IMAGE COMMAND CREATED STATUS PORTS NAMES当前用户不在 docker 用户组中,没有访问 Docker daemon socket 的权限。Docker daemon 默认绑定到 Unix socket (/var/run/docker.sock),该 socket 归 root 用户和 docker 组所有。
# 步骤1: 创建 docker 用户组(如果不存在)sudo groupadd docker
# 步骤2: 将当前用户添加到 docker 组sudo usermod -aG docker $USER
# 步骤3: 重启系统sudo reboot系统找不到 Docker 服务
Section titled “系统找不到 Docker 服务”sudo systemctl start dockerFailed to start docker.service: Unit docker.service not foundsudo apt updatesudo apt install docker.iosudo systemctl start dockersudo systemctl enable docker