V2.0 文档与接口变更说明

本文档仅适用于 A2 旗舰款软件版本 2.0.x。

智能客服

为便于快速解答AimDK相关问题,本平台提供 SDK 智能客服服务,使用完全免费,网址如下:https://aimdk-support.agibot.com/

V2.0 文档更新说明

日期 更新内容 最新 AimDK 包名
2026-02-12 A2 旗舰款开发指南 (v2.0) 文档发布
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0212
2026-03-04 7.7地图管理部分添加建图、定位、设置当前工作地图相关接口
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0304
2026-03-10 更正sm模块中系统状态获取 RPC 接口IP,由192.100.110调整至192.100.100
更正自定义运控部署中sm.yaml位置描述,由orin改为x86
更正麦克风音频采样频率,由24KHZ修改为16KHZ
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0304
2026-03-13 更新手指控制指令描述
7.4传感器数据部分添加摄像头设备释放方法
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0304
2026-04-28 更新掌心位置计算代码
不再支持队列音频播放功能,删除队列音频播放相关内容
添加智能客服网页链接
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0428
2026-05-07 不再支持内外置麦唤醒词修改接口
AimDK-A2-Ultra-V2.0-0428

V2.0 接口变更说明

更新日志中会列出相较于 V1.3 版本的各个接口变化,也会列出一些其他对二次开发有较大影响的其他修改,不兼容修改会使用加粗字体标出。

  1. 软件系统概述
    • SM(进程状态管理模块)由orin调整到x86下,由此变动导致以下模块相关内容发生变化: 系统状态部分:系统状态获取 RPC 接口调用IP改为192.168.100.100 自定义运控部署指南:sm.yaml位置由orin修改到x86下
    • hds(健康诊断模块)由orin调整到x86下
  2. 故障诊断部分
    • 因整体故障码和告警体系优化设计,重构了故障码和告警体系,具体接口变更说明如下:
    • 移除清除报警 ClearAlert 接口
    • 移除屏蔽报警 SetShieldAlertLevel 接口
    • 重构 GetAlertList 接口,调用方式保持不变,出参结构发生变化,详细说明如下:
      • 出参 state 中的告警状态 AlertState_Recovering:由于已删除 ClearAlert 接口,现予以弃用。
      • 出参 state 中的告警状态 AlertState_ExceptionChanged:由于最新版本中异常与告警为一一对应关系,不再存在异常更新状态,现予以弃用。
      • 由于不再支持手动清除告警,弃用出参 manual_clear。
      • 由于告警展示类型由客户端根据告警等级自行决定,弃用 show_type。
      • 不再提供告警解决方案列表,弃用 solution_list。
      • 当前告警与异常为一一对应关系,异常列表字段 exception_list 已不再适用,予以弃用。
      • 对告警等级 level 进行调整,使告警等级定义更加细化、明确。
      • 新增出参:客户端告警文案 alert_text,以及故障发生模块 alert_module。
  3. 资源管理部分
    • 新增资源管理部分,用户可通过该模块创建、删除、获取、迁入、迁出资源,以满足机器人能力配置与内容定制需求。详细支持功能请参考资源管理部分文档。
  4. 麦克风管理部分
    • 添加唤醒结果上报 /agent/wakeup 接口,用户可通过该模块设置唤醒模式,修改唤醒词
  5. 运动控制部分
    • 旗舰款流程切换图更新,新增强化深坐到强化深坐站起流程
    • 手部型号现有两类:AgiHand 和 O10Hand。对手部控制指令做出如下修改:
      • 手指控制指令frame_id字段现用于辨别手部型号,不输入默认为AgiHand。
      • 现无需name字段输入,保持name字段为空即为默认顺序。
  6. 动作播放部分
    • 添加15个预设动作
  7. 地图管理部分
    • 添加创建地图接口
    • 添加停止建图接口
    • 添加修改地图接口
    • 添加重命名地图接口
    • 添加获取建图数据接口
    • 添加重定位接口
    • 添加设置当前工作地图接口
    • 添加地图管理 ui 示例
  8. 传感器数据部分
    • 添加摄像头设备释放方法
  9. TTS/音频播放部分
    • 不再具有队列播放功能,因StopTTS接口主要用于终止队列音频播报,删除该接口描述,但本接口仍具有中断播放效果,具体接口使用可参考v1.3版本接口介绍。
  10. 麦克风管理部分
    • 不再支持内外置麦唤醒词修改接口,现内外置麦唤醒词修改统一由灵心平台负责,用户可通过灵心平台设置唤醒词。原有接口保留,但不再有技术支持。