运控开发风险提示与安全注意事项
1. 风险声明
在进行自定义运控模型的仿真验证及实机部署之前,请务必充分了解并评估相关风险。
即便严格遵循 SDK 推荐的 sim2sim-sim2real 运控模型开发与验证流程,在实际部署至真实机器人过程中,仍可能发生机器人失衡、跌倒甚至剧烈异常动作等风险事件。风险的严重程度与 RL 模型的稳定性、泛化能力以及参数配置密切相关。在模型尚未充分验证或参数配置不合理的情况下,实机运行可能对机器人硬件及周边环境造成损害。
请注意:使用 SDK 部署自定义 RL 模型属于实验性操作,存在导致机器人硬件结构损坏或引发实验意外的潜在风险,此类因算法调试或模型失控导致的硬件损坏,不在产品保修政策的覆盖范围内。请开发者务必在确保安全的前提下进行操作,在继续进行后续仿真、部署及调试操作前,请确认您已充分理解并接受上述风险。
2. 运控开发注意事项
- 仿真与遥控器操作
- 教程中包含仿真相关内容,SDK 提供虚拟遥控器用于模型调试与操作验证。
- 支持将实体遥控器接入电脑使用,但需正确配置
/dev/input下相关设备的访问权限。 - 强烈建议开发者在仿真环境中,先熟悉实体遥控器的按键逻辑与控制行为,确认操作符合预期后,再进行真实机器人测试,以降低误操作风险。
- 安全保障措施
为确保调试过程中的人身与设备安全,请务必遵循以下安全规范:- A2 机器人配备急停按钮。在进行运控模型调试前,请确保急停按钮处于开机状态且电量充足,确保在异常情况下可第一时间触发急停。
- A2 机器人通常随附吊架。建议在调试过程中使用吊架辅助,以最大限度降低模型异常带来的硬件损坏风险。
- 调试过程中,请始终与机器人保持合理的安全距离。即便有急停和吊架防护措施,仍需充分防范潜在的人身安全风险,避免人员进入机器人可能发生大幅运动的区域。